结果:找到"同步整流 二极管",相关内容1000条
- 整流二极管在使用上有哪些优点?
- 整流二极管是电子电路中非常常见的元件,它们在电源、信号处理和保护电路等领域发挥着关键作用。整流二极管因其独特的电气特性和结构设计,具备许多优点。整流二极管在使用上的主要优点,包括其高效率、可靠性、低成本、广泛应用、易于集成和保护功能等方面。高效率整流二极管的首要优点之一是其高效率。在电源转换过程中,整流二极管用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)。传统的整流二极管,如硅整流二极管,能够高效地执行这一任务,通常能实现高达90%以上的整流效率。这意味着在电能转换过程中,能量损失较少,从而提高了电源的整体效率。高效率对于电源设计尤为重要,因为它直接影响到系统的能耗和热管理。可靠性整流二极管以其高...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 整流二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-06-14 09:28:00
- MDD整流二极管的尖峰抑制的10种方法?
- 开关电源产生噪声的主要部位是功率变换和输出整流滤波电路。包括开关管,整流管,变压器,还有输出扼流线圈等。不采取任何措施时输出电压的峰值可能是输出基波的好多倍。出现在开关脉冲的上升沿和下降沿。即开关管的导通和截止,通常导通时尖峰更大一些。整流二极管的尖峰抑制的10种方法:1.选用软恢复特性的肖特基二极管,或采用在整流管前串联电感的方法比较有效,或在开关管整流管的磁珠。磁芯材料选用对高频振荡呈高阻抗衰减特性的铁氧体材料等。2.在二次侧接入RC吸收回路可进一步减小前沿尖峰的幅值,降低二极管恢复过程中的振荡频率。3.多个整流二极管并联;适当增大整流二极管的电流容量,可相对减小反向恢复时的关断时间,限...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-16 11:02:00
- MDD二极管整流电路分析?
- MDD整流二极管的作用有哪些?MDD整流二极管在电路有哪些分析原因?一、整流电路的组成及各元件的作用1、二极管整流电路的组成组成二极管整流电路的基本元件有电源变压器、二极管整流元件、滤波元件及取用直流电能的负载。2、整流电路各元件的作用1)电源变压器电源变压器即整流变压器,用来把电源电压(380/220V或更高的电压)变换到符合整流电路输出电压所需要的大小。2)二极管整流元件利用其单向导电性,把交变电流变换成单方向的电流。2)滤波元件经二极管整流元件变换成的单方向电流或电压,是一种单向脉动电流或脉动电压。这种脉动电流中除了直流分量以外,还含有交流分量。滤波元件的作用就是去掉脉动电流中的交流分...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-11 10:14:00
- MDD整流二极管的特征区别是什么呢?
- MDD整流二极管分几种比较呢?MDD整流二极管分别作用是什么呢?整流二极管分为以下4类:通用整流用、通用开关用、肖特基势垒二极管、快速恢复二极管4种类型:1.通用型一般用于整流,主要目的是将交流整流为直流。桥式二极管是整流用的二极管组合。另外,用于无意中电源或电池反接时,保护用于防止过电流流过。正向电压VF因工作电流而异,1V左右为标准。这是硅PN结二极管的普通VF。反向恢复时间trr是以50Hz/60Hz的商用电源的整流为前提,以不是特别快的为标准。2.开关型,用途如其字面所示,主要用于电源的切换。VF标准与通用型相同。因为以开关用途为目的,所以trr比通用型更快。但是,还达不到肖特基势垒...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-09 10:48:00
- MDD整流二极管的特征区别是什么呢?
- MDD整流二极管分几种比较呢?MDD整流二极管分别作用是什么呢?整流二极管分为以下4类:通用整流用、通用开关用、肖特基势垒二极管、快速恢复二极管4种类型:1.通用型一般用于整流,主要目的是将交流整流为直流。桥式二极管是整流用的二极管组合。另外,用于无意中电源或电池反接时,保护用于防止过电流流过。正向电压VF因工作电流而异,1V左右为标准。这是硅PN结二极管的普通VF。反向恢复时间trr是以50Hz/60Hz的商用电源的整流为前提,以不是特别快的为标准。2.开关型,用途如其字面所示,主要用于电源的切换。VF标准与通用型相同。因为以开关用途为目的,所以trr比通用型更快。但是,还达不到肖特基势垒...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-07 10:54:00
- MDD整流二极管的反向恢复过程有哪些呢?
- MDD二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程是什么?产生反向恢复过程的原因是哪些呢?1.整流二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程在上图所示的硅二极管电路中加入一个如下图所示的输入电压。在0―t1时间内,输入为+VF,二极管导通,电路中有电流流通。通常把二极管从正向导通转为反向截止所经过的转换过程称为反向恢复过程。其中tS称为存储时间,tt称为渡越时间,tre=ts+tt称为反向恢复时间。由于反向恢复时间的存在,使二极管的开关速度受到限制。2.产生反向恢复过程的原因——电荷存储效应产生上述现象的原因是由于二极管外加正向电压VF时,载流子不断扩散而存储的结果。当外加正向电压时P区空穴向N区...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-06-07 10:01:00
- MDD整流二极管的反向恢复过程有哪些呢?
- MDD二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程是什么?产生反向恢复过程的原因是哪些呢?1.整流二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程在上图所示的硅二极管电路中加入一个如下图所示的输入电压。在0―t1时间内,输入为+VF,二极管导通,电路中有电流流通。通常把二极管从正向导通转为反向截止所经过的转换过程称为反向恢复过程。其中tS称为存储时间,tt称为渡越时间,tre=ts+tt称为反向恢复时间。由于反向恢复时间的存在,使二极管的开关速度受到限制。2.产生反向恢复过程的原因——电荷存储效应产生上述现象的原因是由于二极管外加正向电压VF时,载流子不断扩散而存储的结果。当外加正向电压时P区空穴向N区...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-06-05 10:03:00
- 整流二极管损坏的几个可能性
- 1、防雷、过电压保护措施不力:整流装置末设置防雷、过电压保护装置,即使设置了防雷、过电压保护装置,但其工作不可靠,因雷击或过电压而损坏整流二极管。2、运行条件恶劣:间接传动的发电机组,因转速之比的计算不正确或两皮带盘直径之比不符合转速之比的要求,使发电机长期处于高转速下运行,而整流二极管也就长期处于较高的电压下工作,促使整流二极管加速老化,并被过早地击穿损坏。3、运行管理欠佳:值班运行人员工作不负责任,对外界负荷的变化(特别是在深夜零点至第二天上午6点之间)不了解,或是当外界发生了甩负荷故障,运行人员没有及时进行相应的操作处理,产生过电压而将整流二极管击穿损坏。4、设备安装或制造质量不过关:...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 整流二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-08-27 17:13:00
- 整流二极管如何检查和替换
- 整流二极管的检查方法首先将整流器中的整流二极管全部拆下,用万用表的100×R或1000×R欧姆档,测量整流二极管的两根引出线(头、尾对调各测一次)。若两次测得的电阻值相差很大,例如电阻值大的高达几百KΩ到无穷大,而电阻值小的仅几百Ω甚至更小,说明该二极管是好的(发生了软击穿的二极管除外)。若两次测得的电阻值几乎相等,而且电阻值很小,说明该二极管已被击穿损坏,不能使用。如果两次测量的阻值都是无穷大,说明此二极管已经内部断开,不能使用。整流二极管替换方法整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相同其它型号整流二极管替换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 整流二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-08-21 13:52:00
- ZCC1692同步整流二极管5V2A
- ZCC1692同步整流二极管5V2A
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 同步整流 二极管 发帖人:limy0104 发帖时间:2020-04-29 16:23:00
返回